This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:查找两个端口 PCIe Gen1/2至 USB2.0桥接器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852908/tusb7320-looking-for-two-ports-pcie-gen1-2-to-usb2-0-bridge

器件型号:TUSB7320

尊敬的专家:

我们正在寻找两个 PCIe Gen1 (或2)端口连接到 USB2.0桥接器、并找到 TUSB7320。

这是合适的器件吗?

我们需要成本更低的解决方案。 如果您有建议的解决方案、请与我们分享。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该起作用、只是不要连接 USB3信号。