This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320 Vbus DET 上拉电阻器

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852980/tusb320-tusb320-vbus-det-pullup-resistor

器件型号:TUSB320

尊敬的团队:

客户想知道我们是否可以更改 Vbus-det 的上拉电阻器值?

它们没有900K 电阻器。  

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有接近900k 的产品吗? +-3%应该是可以的。