This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:功耗

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852488/tca9555-power-consumption

器件型号:TCA9555

我们的 TCA9555PWR 消耗的电流为2.1mA。 我们可以将其从电路板上移除、并看到总体电流下降幅度。

数据表显示、在工作模式下或当有高输入时、电流为几 uA。 当有低输入时、数据表显示该器件将消耗~0.6mA 的电流。 这实际上是低输入导致器件消耗大于1mA 的情况吗?

我们在选择器件时假设数据表的这一部分是一个拼写错误、并且该器件应仅消耗 uA 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有考虑两个10k 上拉电阻器、消耗的电流为0.66mA。 我们没有意识到 TCA9555的内部上拉电阻为~100k、导致另一个~0.4mA-1mA。  

    这仍然使得~0.5mA 无法解释。 低输入的"待机模式"静态电流是否包括 IIL 输入低泄漏电流、或者静态电流是否单独考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    您是否可以分享您的器件相关原理图?

    如果输入端有任何悬空引脚、例如 SDA/SCL (上拉至未通电但 TCA9555已通电的 Vcc 电源轨)、则会导致泄漏电流。

    在测量消耗电流时、是否还将器件用作输出? 如果不从外部驱动线路为低电平或在 GPO 上拉低电平、则不应看到100k 内部上拉电阻产生的消耗电流。

    谢谢、

    -Bobby