This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:最小/最大开关频率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852894/tca5405-min-max-switching-frequency

器件型号:TCA5405

大家好、

当我看一下 TCA5405的时序要求时、它看起来 fMIN 和 fMAX 是另一种方法。
以下内容是否正确?
DIN 1MHz_MIN 上的 FMAX 最大开关频率
fmin DIN 10kHz_max 上的最小开关频率
频率范围为10k 至1MHz

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    "频率范围10k 至1MHz"

    没错。

    "DIN 1MHz_MIN 上的 FMAX 最大开关频率
    fmin DIN 10kHz_max 上的最小开关频率"

    我解释这一点的方法是、我们保证我们的器件将以最低1MHz 的频率(针对最高速度)工作。 因此、您可能会找到工作速度超过1MHz 的器件、但我们保证所有器件的频率至少应达到1MHz。 [最大最小频率]

    对于较低的频率参数、则为反向。

    谢谢、

    -Bobby