This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:以太网链路在-40C 时失败。 100Mbps 电压电平过高。 如何设置 PHY 以输出正确的电压电平?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852359/dp83822h-ethernet-link-fails-at--40c-100-mbps-voltage-levels-too-high-how-to-set-up-phy-to-output-correct-voltage-levels

器件型号:DP83822H

我正在进行一项设计、其中 DP83822H PHY 以电容耦合到 KSZ8567以太网交换机。 以太网链路在环境温度下工作正常、但在-40C 时失败、因此我尝试了解原因的底部。 我们的软件团队正在使用 Linux 并将接口强制为100Mbps 固定全双工。 但是、当我测量信号时、我看到峰间值为2.5V pk 至 pk。  

我在针对不同的 TI PHY 读取 AN-1159以进行无变压器以太网操作、应用手册讨论了预期的电压电平、对于10Mbps、大约为2.5V pk 到 pk、对于100Mbps、大约为1V pk 到 pk。 由于我看到的电压电平与以太网规范和本应用手册相矛盾、我想知道 PHY 是否仍在使用10Mbps。 是否需要通过设置 PHY 上的偏置电压和链路来执行其他步骤?

我已附上所捕获的 RX+ vs Rx-I 的示波器截图、应用手册和相关原理图部分。 第一页左角的 PHY 是 U31。

e2e.ti.com/.../snla088a.pdf

e2e.ti.com/.../CORE-Capactive-Coupling-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    请检查您的 PHY 是否配置为正确的设置。 自举配置和寄存器0x0000可以确定 PHY 是否设置为自动协商以及是否启用了100Mbps 速度。

    您可以读取寄存器0x0010来确定 PHY 的状态、包括它所处的速度模式。

    谢谢、

    Vibhu