This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:DP83TC811EVM

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851677/dp83tc811evm-dp83tc811evm

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

大家好、如果可能的话、我想获取评估板的原理图和 PCB 图、这些图都是在器件型号字段中写入的。

我收到了一位客户的请求、要求使用 DP83TC811器件和项目中存在的一些其他器件执行项目。

我们的客户以您的评估板为例、我希望满足他的要求。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    请参阅 EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/snlu231/snlu231.pdf)、此处应提供客户所需的信息。 原理图和 PCB 图位于指南的末尾。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    感谢您发送的信息。

    有任何可用的 CAD 格式? 这将加快我们的工作速度。

    谢谢你

    克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    请授予我通过您在 e2e 上列出的电子邮件共享文件的权限。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、
    非常感谢您的支持、我授权您通过我在 e2e 上列出的电子邮件共享这些文件。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    我已将其发送给您。 还计划将其上传到网络。

    谢谢、

    Vibhu