This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:具有不同的 MAC 接口支持和端口 MUX 功能

Guru**** 2812295 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852185/dp83849i-is-different-mac-interface-support-and-port-mux-capability

器件型号:DP83849I

您好!

DP83849能否配置不同的 MAC 接口、例如 PORT_A 的 MII 和 PORT_B 的 RGMII?

仅一个以太网连接器、但 MAC 接口需要在 PORT_A 和 PORT_B 之间切换、DP83849能否切换 MII 端口和 RGMII 端口?

我的意思是图5-4、MII 接口似乎能够复用。 MII 和 RGMII 案例还支持此多路复用器功能?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,唐俊弘,

    您能否告诉我您的应用是什么以及为何考虑使用双端口 PHY?

    DP83849I 不支持 RGMII、您可以将各个端口配置为 MII 或 RMII。

    如果您阅读 了图5-4上方数据表的部分、其中提到"为了实现正确的时钟同步、此函数要求器件处于 RMII 模式或单时钟 MII 运行模式。"

    本应用手册可能感兴趣: https://www.ti.com/lit/an/snla086b/snla086b.pdf

    谢谢、

    Vibhu