This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:VCC 和 I/O 电平之间的限制

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852139/ts3usb3000-limitation-between-vcc-and-i-o-level

器件型号:TS3USB3000

您好!  

我的客户有以下问题:

  1. 正如数据表描述的那样、当电源关闭时、所有 I/O 引脚都处于高阻抗模式、但是当 VCC 电平为0V~2.7V 时、I/O 引脚的状态如何
  2. 例如、如果 VCC 和 I/O 电平之间存在任何限制、I/O 电平(3.3V)将是更高的 VCC 电平(2.8V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:VCC 为0-2.7V、IO 引脚的阻抗可能高于数据表上的阻抗。

    2:  当 IO 为3.3V 但 Vcc 为2.8V 时、它应该正常工作