This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:最大电缆长度

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, DS15BR401, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848784/ds90lv804-maximum-cable-length

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件: DS15BR401DS90C385A

大家好、团队、

我对 DS90LV804有疑问。

器件可支持多长的电缆长度?

我的客户希望使用10m 的 FX15-31S-0.5SV 电缆(链接下方),速率为560Mbps。

https://www.hirose.com/product/p/CL0575-2201-7-30?lang=en

DS90LV804是否可以支持此案例?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San

    接收器是1类还是2类接收器? 请查看此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slaa844/slaa844.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    1类或2类意味着您要确认接收器输入是否需要 LVDS 信号上的偏移?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San

    TIA/EIA-899标准描述了两种类型的接收器:1类和2类。 1类接收器具有以0V 为中心的差分输入电压阈值、而2类接收器具有以100mV 为中心的输入阈值。 这个偏移输入电压提供了一个无电压差的有效总线状态并且可在总线故障或者空闲线路条件下使用。  由于接收器输入端的信号不会立即变化、因此输入转换到2类接收器偏移阈值的额外时间预计会比1类接收器产生更多的时间抖动。

    由于我们使用抖动来确定最大电缆长度、因此还需要考虑1类和2类在上述抖动性能方面的差异。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    接收器类型为1类、输入电压阈值以0V 为中心。

    器件可支持多长的电缆长度?

    如果可能的话、我想知道2类接收器的长度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San

    在我发送的应用手册中、它使用 CAT-5e 电缆进行测量。 您可以使用 CAT-5e 电缆和 CAT-5e 电缆测量作为基线、并估算最大电缆长度。

    或者、它们也可以使用以赫兹为单位的信令速率下6dB 的正弦信号损耗来估算最大电缆长度、这是一个很好的保守估计值。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的评论、我知道我们可以使用 CAT-5e 电缆进行估算。

    DS90LV804为800Mbps 器件、客户案例为560Mbps。 但是、应用手册中测量的所有器件都是400Mbps 器件。 在使用 CAT-5e 电缆估算 DS90LV804的最大电缆长度时、我们可以参考应用手册中的哪个器件结果?

    我想估计560Mbps 的情况、那么我想知道我是否可以认为电缆长度与数据速率成反比?

    您认为 DS90LV804 560Mbps 可以支持10米长的 CAT-5e 电缆吗?

    查看应用手册的结果、10m 长度无法达到560Mbps、即使抖动百分比为20%也是如此。 您认为 DS90LV804是什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San

    表中显示、即使抖动为20%、10m CAT5也无法实现560Mpbs。 如果他们希望使用 10m 的 FX15-31S-0.5SV,则电缆的衰减必须优于 CAT-5电缆。

     FX15-31S-0.5SV 在560Mpbs 时的衰减量是多少?  您可以使用以赫兹为单位的信令速率下的6dB 正弦信号损耗来估算最大电缆长度、并提供合理而保守的估算值。 例如、如果电缆在100Mbps 时的损耗为0.197dB/m、则100Mbps 时的最大电缆长度为6/0.197 = 30m。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的评论。

    我知道这在很大程度上取决于 FX15-31S-0.5SV,需要使用电缆进行一些测试。

    您认为 DS15BR401更适合10m 和560Mbps 的情况吗?

    信号类似于 DS90C385A 的输出、该输出实际上内置在 FPGA 中。 您对缓冲器/中继器有什么好的建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San

    请参阅图18和19。 CAT5电缆用于测量。 对于10m CAT5电缆、它能够使用10m CAT5电缆以0.2UI 标准实现1.4G 数据速率。

    谢谢

    David