This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:用于4K HDMI 输出的 SN75DP139

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851915/sn75dp139-sn75dp139-for-4k-hdmi-output

器件型号:SN75DP139

你(们)好

     我们在系统上使用了 DP139。 它是 HDMI 输出。  

     我将 I2C_EN 设置为高电平(HDMI 模式),我们无法在单上实现 HDMI 输出。

     但我将 I2C_EN 设置为低电平(DVI 模式),HDMI CNA 输出

     您能帮助您解决此问题吗?

驱动程序将 判断 DP139是否处于 HDMI 节点上的 I 类适配器中。 如果我们设置为 DVI 模式,则 DP139将判断为 II 型适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

    TMDS 时钟频率是多少? DP139仅支持1类适配器、可将时钟频率限制为165MHz。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

        DP139规格显示 TMDS 时钟速率支持250MHz。 您可以帮助再次检查吗?

        如果我们针对此问题将 I2C_EN 设置为低电平(DVI 模式)、对 这种旋转是否有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

     Display_Port_Dual Mode 规范定义了以下内容:

    1型适配器

    DVI 和 HDMI 为165MHz

    2型适配器

    DVI 为165MHz、HDMI 为300MHz

    谢谢

    David