This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:支持1Gbps LVPECL?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP114, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852239/ds280mb810-supports-1gbps-lvpecl

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件:SN65LVCP114

您好!

DS280MB810是否支持 LVPECL 信号输入和输出? SN65LVCP114怎么样?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、您可以执行此操作、但也必须进行交流耦合、在每个 LVPECL 输出上、应将一个电阻器(150至200欧姆)接地。

    此致、Nasser