This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:将 LVPECL 转换为 CML

Guru**** 2875260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852338/sn65cml100-convert-lvpecl-to-cml

器件型号:SN65CML100

您好!

我想使用 SN65CML100将 LVPECL 转换为 CML、如下图所示。 我应该在哪里为 LVPECL 添加端接电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

    如果您要驱动 LVPECL 输入、Ω 则需要在 A 和 B 上使用50k Ω 电阻器、以获得端接偏置电压 VT。 VT 通常比驱动器电路的电源电压低2V。 当驱动器由3.3V 电源供电时、VT 设置为约1.3V

    谢谢

    David