This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66120:为其他器件提供 LDO 3.3V 电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852127/tps66120-supply-ldo-3-3v-to-other-device

器件型号:TPS66120

尊敬的团队:

根据规范、TPS66120应能够为外设器件提供 LDO 3.3V/30mA (最大值)。

但 MCU 等许多器件需要超过30mA 的电流能力。

因此、我的客户想知道在应用中、该 LDO 可提供的目标器件/预期器件是什么3.3V/30mA。

第二、另一位客户是如何将 LDO 3.3V/30mA 用于外设的?  

谢谢你。

Jim     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    LDO 3.3V 的主要原因是为 TPS66120内部的数字内核(与 其他 TPS66X2X 产品相同)提供内部电源。该引脚暴露在 去耦电容器中。

    在 电池电量耗尽模式下(电源来自 VBUS) 、LDO 3.3V 可为 外部器件供电。  但是、由于该器      件没有需要上拉电阻(例如 I2C)或引导代码要求(例如 PD 控制器的 EEPROM)的数字接口、因此需要使用 LDO 3.3V 的外部器件。     

    此致、

    何塞