This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:EN 为低电平时 SCL 和 SDA 引脚的行为(禁用)

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852331/pca9515a-what-s-the-behavior-of-scl-and-sda-pins-when-en-is-low-disable

器件型号:PCA9515A

大家好、

当 EN 为低电平时、SCL1和 SDA1引脚的行为是什么? 我需要确认它是否为高阻态。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    禁用器件后、通过器件的 I2C 通信应为高阻态。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!!