Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, TIDA-01629
主题中讨论的其他器件: TIDA-01629
大家好、
我的客户在其设计中使用 THVD1550、对这个部件的外部电路有一些问题。
根据 TIDA-01629、如下所示:
R76、R77是否为0.1W 电阻器? 如何计算?
2.为什么数据侧有上拉和下拉电阻器、而时钟侧没有这两个电阻器?
如果您有任何建议、请告诉我、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, TIDA-01629
大家好、
我的客户在其设计中使用 THVD1550、对这个部件的外部电路有一些问题。
根据 TIDA-01629、如下所示:
R76、R77是否为0.1W 电阻器? 如何计算?
2.为什么数据侧有上拉和下拉电阻器、而时钟侧没有这两个电阻器?
如果您有任何建议、请告诉我、谢谢!
尊敬的 James:
电阻器额定功率将取决于应用中电阻器上的电压/电流。 保守地说、您可以估计 RS-485收发器的最大差分输出为其 VCC 电压。 因此、如果您的电阻为120 Ω、则功耗将为(5V)^2 /(120 Ω)= 0.2W。如果您改用两个60 Ω 串联电阻器、则所需的额定功率将大约为一半。
外部上拉和下拉电阻在 RS-485总线上是可选的、有时会使用、因此即使总线上没有激活发送器、也会定义差分电平。 (这在多点半双工应用中尤其常见、在这些应用中、当每个节点在总线上传输时、可能会有一些空闲时间。) 这通常称为失效防护偏置。 您可以在以下博客中阅读有关该技术的更多信息:
如果您有任何其他问题、请告知我们。
此致、
最大