This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TUSB542RWQR 配置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851545/tusb542-tusb542rwqr-configuration

器件型号:TUSB542

大家好、

对于使用 TUSB542RWQR IC 的 USB 3.0超高速应用、是否可以保持配置 A1、B1、A2和 B2引脚悬空。

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyshnav

    请参阅 TUSB542数据表的表2。 为了实现最佳系统性能、需要根据系统设计将配置 A1、B1、A2和 B2设置为适当的电平。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Vyshnav Krishnan