This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:与 FPGA+DP83849I 的光学通信

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851843/dp83849i-optical-communication-with-fpga-dp83849i

器件型号:DP83849I

您好!

我们的客户使用 DP83849演示板(www.ti.com.cn/.../DP83849IFVS-EVK) 与 FPGA 进行通信。 他用了  

ATR-01105CMT/D-ST、用于光电子转换。

测试结果如下:

光接口和电子接口均使用默认设置、端口 A 地址为0000、端口 B 地址为00001。

结果是端口 A 和端口 B 可以正常通信。

至于光学接口、他将差分输入和输出连接到光学接口、FX_EN 为高电平、AN_1被拉低。 其他则保留默认设置。 通过光纤连接光学收发           器时、FPGA 根据特定的时间段发送数据。他发现 LED_LINK 和 LED_SPEED 始终明亮、而 LED_ACT 和 LINK_ACT 闪烁、闪烁频率与数据频率相同。    

实际上、PC 无法接收数据(使用 Wireshark 工具和网络调试助手)。可以发送数据、但 FPGA 端无法接收任何数据。

 端口 B 的一些寄存器配置如下:

00h-2100H

01H-784DH

04H-0101H

05h-0000H

10H-0605H

16H-014BH

17H-0021H

18H-0000H

19H-0021H

您能帮您进行分析吗?  

此致

Kailyn

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我相信这是您的客户:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/851614

    请授予我关闭此线程的权限、让我们继续对客户创建的线程进行调试。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vibhu,

    非常感谢您的回复、是的、 您给出的帖子实际上是客户、是一个人。

    此致

    Kailyn