This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:具有8kV ESD 保护的 I2C GPIO 扩展器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, ESD351, ESDS312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851542/tca8418-i2c-gpio-expander-with-8kv-esd-protection

器件型号:TCA8418
主题中讨论的其他器件: ESD351ESDS312

大家好、

TI 是否具有 具有具有8kV ESD 保护的 I2C GPIO 扩展器?

我找到 了 TCA8418、但我认为它不适合这一要求。

我的客户要求使用可手动焊接的器件。

竞争对手器件型号为 PCA9506BS。

如果我们没有合适的 GPIO 扩展器、您能否推荐适合 低速应用的+8kV ESD 保护 IC?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    遗憾的是、我不知道具有引线式封装且集成了>2000V HBM ESD 保护的 GPIO 扩展器器件。  如果无法使用 QFN/BGA 封装、那么我认为最好的选择是将我们的一个扩展器 IC 与外部 ESD 保护配对。  我会将您的帖子通知我们的 ESD 保护团队、以便他们提出合适的建议。  为了找到合适的器件、他们可能需要知道所需的 VCC 电平(这将决定 IO 引脚的工作电压范围)。

    此致、
    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    好的。 我要求我的客户放弃 VCC 电平。 很快就会回来。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San、

    以下是 ESD 保护要求:

    - VDD= 3.3V Ω
    - VIH=0.7VDD
    -3.3VLVCMOS 或3.3VLVTTL

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好的选择似乎是添加分立式 ESD 二极管。

    我可以推荐我们的 ESD 产品系列、我们有许多适用于3.3V 线路的器件。 您是否需要1、2或4通道器件?

    如果这是低速 GPIO、我建议使用低钳位电压单通道 ESD351或具有超低钳位电压的2或4通道 ESDS312/4、但可能会因保护 TCA8418而变得极为重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    非常感谢! 我推荐给客户。

    此致、

    Itoh