This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001ZGU#39;s BSDL 文件和系列 logic.txt 被请求

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851503/xio2001-xio2001zgu-s-bsdl-file-and-family-logic-txt-are-requested

器件型号:XIO2001

你(们)好

我的客户设计 XIO2001、他们请求 XIO2001ZGU 的.bSDL 和 Family Logic.txt 文档的数据、

请帮助提供这些信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请在下面注意 XIO2001 BSDL 和 IBIS 文件的链接:

    http://www.ti.com/product/XIO2001/toolssoftware  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您提供 BSDL 链接。 但是 、Logic.txt 系列 文档呢?

    您是否还能指导如何下载?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请告诉我、Logic.txt 系列文档描述了什么? 我不熟悉这种类型的文件。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    我已经问过这个问题、等待客户的反馈。 我在获得详细说明时会发布帖子。

    谢谢