This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR124:解串器 LVDS 输入丢失时的相关信息

Guru**** 2693855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844914/ds90ur124-about-when-lost-lvds-input-for-deserializer

器件型号:DS90UR124

您好、E2E、

我知道、当 LVDS 输入丢失时、该器件会转换为断电模式。  TI 为何不在数据表中列出它?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您能否更清楚地解释一下您希望我们在数据表中包含哪些行为? 您是否有任何示波器截图来展示这种现象?

    谢谢、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您查看我的发布。 请参阅以下 URL。

    波形1、左侧高电平为3.0V (通过10kohm 上拉至3.0V 偏置)、右侧高电平为3.3V (状态锁定)。  当锁定引脚电压为偏置电压时、会指示锁定引脚为高阻态 这与表2不一致。  我认为这个锁定引脚高阻抗指示接收器断电。

    我的想法是正确的吗?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我正在研究另一个主题中提出的问题。 在我们得出结论后、我们将返回给您。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    很抱歉耽误你的时间。 由于这是一款较旧的传统器件、因此我们需要额外的一些时间才能获得本地测试硬件和设计文档。 我们仍在研究这个问题。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 LOCK 引脚上进行了曲线跟踪。

    从串行器的 TCLK 引脚移除时钟信号时、UR124上的 LOCK 引脚将处于三态。

    当时钟信号提供给 TCLK 引脚、并且您尝试创建断开 RIN+电缆的解锁条件时、UR124上的 LOCK 引脚将为低电平。

    此致、

    蔡夏利