This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1470:驱动器差分输出上升/下降时间

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851443/sn65hvd1470-driver-differential-output-rise-fall-time

器件型号:SN65HVD1470

各位专家、您好!

数据表中
[7.8开关特性- 400kbps]
[TR、TF 驱动器差分输出上升/下降时间]
100ns (最小值)/750ns (最大值)

例如、tr = 100ns、tf = 750ns?
它是否会是不同的值?

或者、当 tr = 100ns 且 tf = 100ns 时、它是否相同? 、
TR = 750ns 且 TF = 750ns?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 RS-485驱动器采用对称设计、因此上升和下降时间往往会以相同的方式变化。  您不应期望其中一个处于范围的最小端、而另一个处于最大端。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MAX、
    感谢您的回答。

    Moriya