This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:功耗

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852048/ds16f95qml-power-consumption

器件型号:DS16F95QML

团队、

数据表中的电源规格看起来非常高。 我 将通过其发送1PPS 信号、供电电压为5V。 您能否确认这将消耗多少功率?

我希望自己动手使用评估板、但我看不到适用于此器件或商业版器件的评估板。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.D、

    1PPS 是什么意思?

    这应该是1BPS、也就是1位/秒吗?

    该器件的功率不会因工作频率而显著变化。  它是双极器件、与 CMOS 器件的功率没有相同的动态频率分量。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"

    如果我误解了这个问题,请详细说明。
    此致、
    涉水