This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DIR 引脚外部上拉

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850242/hd3ss3220-dir-pin-external-pull-up

器件型号:HD3SS3220

您好~

是否可以对 DIR 引脚上拉使用1MOhm?

尽管数据表中的典型值为200K。

有任何疑虑?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以、它是开漏输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian。

    我认为是这样、但我有一点担心、因为引脚说明中说、为了实现正常运行、必须实施外部上拉。

    通常、如果不使用开漏输出、则可以保持浮动。

    这就是我提出这个问题的原因。

     谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出通常需要外部上拉。