This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:DSLVDS047/048与 DS90LV047A/048A

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851903/dslvds1047-dslvds047-048-vs-ds90lv047a-048a

器件型号:DSLVDS1047
主题中讨论的其他器件:DS90LV047A

大家好、

DSLVDS047/048和 DS90LV047A/048A 有何区别?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iwata-san、

    与 DS90LV1047 (1200V)相比、DS90LV047A 具有更高的 ESD 额定值(10K HBM)。

    此致、Nasser