This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:如何将 IN0的自适应 EQ 配置为 OUT0?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, SIGCONARCHITECT, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851527/lmh1219-how-to-configure-adaptive-eq-of-in0-to-out0

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件:LMH1218SIGCONARCHITECTUSB2ANY

大家好、

我们使用 LMH1219和 LMH1218来驱动 BNC 电缆。 即使使用2米 CANare 12G-SDI BNC 电缆进行11.88Gbps 测试、我们也会发现链路断开。

测试设置是从 LMH1219 IN0 (单端75Ω Ω)通过2根金属电缆输入到 OUT0 (差分100Ω Ω)、然后到 LMH1218 IN0 (差分100Ω Ω)、并通过2米电缆从 OUT0 (单端75Ω Ω)输出信号。

问题是:

在数据表的寄存器映射中、只有 IN1的 EQ 配置、那么 IN0呢?  我们在数据表中选择 IN0至 OUT0并设置 IN1的 EQ、没有变化。

2.为了提高 BNC 电缆的驱动能力,我们应该如何设置 LMH1219和 LMH1218?

是否需要配置 EOM?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH1219和 LMH1218应该可以正常运行、正如您所说的那样。 我假设您无法在任何电缆长度下运行此设置。 请确保您可以访问这两 种器件的编程指南。 否则、请向我发送一封包含您公司电子邮件地址的电子邮件、以便我们为您提供这些文档的访问权限。

    1)。 在默认模式下、IN0是自适应的、无需配置 IN0均衡设置。 请确保 IN_OUT_SEL 引脚通过1K Ω 为高电平或悬空。

    2)。 在默认模式下、您的设置应该可以工作、并且不需要其他设置。 请确保按照数据表中的说明初始化 LMH1218器件。  

    3)。 无需配置 EOM。

    4)。 您能否确认是否可以像3G SDI 那样以较低的速率建立链路?

    请查看您是否可以使用 SigconArchitect GUI 来控制 LMH1218和 LMH1219器件。 这可以极大地帮助调试此问题。 此 GUI 使用 SMBus 接口、您可以将 USB2ANY 盒连接到 LMH1219或 LMH1218器件、我们可以运行此 GUI 来控制器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们可以获取 TI 的 LMH1218和 LMH1219的最新编程指南。 根据指南、我们已成功配置 IN0的 LMH1219自适应电缆 EQ、以运行 数米的电缆。

    现在我们发现、当电缆添加到 LMH1218输出时、眼图的电气性能会严重下降。 现在我们添加4米长的电缆、比2米长的电缆或没有电缆更糟糕。 您认为我们可以为 LMH1218尝试什么。 测试设备是 Phabix Qx 12G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们手头没有 USB2ANY 盒子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们还看到您展示了使用 LMH1218和 LMH1219运行100M Belden 4794R 的演示。 但该电缆从 LMH1218输出连接到中的 LMH1219。

    只有10m 电缆用于将12G 视频分析器连接到 LMH1219输入、而1m 电缆用于将最终 LMH1218输出连接到12G 视频分析器输入。 这意味着当我们增加这两条电缆的长度时、性能可能 会大大降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 首先、请确保 LMH1219 100 Ω 输出没有去加重功能。 还将振幅设置为最小值。 另外、请确保已按照数据表和编程指南中的说明初始化 LMH1218。 这些设置可防止任何潜在的过度均衡。 使用这些设置、您应该能够在长达75m 的 B1694A 电缆上无误地运行。

    2)。 您是否有网络分析器在 LMH1219器件上执行输入回波损耗测量? 进行此测量是一个好主意。

    3)。 如果可能、最好获取 LMH1219和 LMH1218评估板。 它们附带可用于控制和调试此问题的 GUI。

    4)。 请使用您的 Phabix 视频发生器/分析仪检查较低数据速率的电缆长度、例如3G SDI。  

    此致、Nasser