This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311:TCA4311使用问题

Guru**** 2937410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311, TCA4311A, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851781/tca4311-tca4311-use-problem

器件型号:TCA4311
主题中讨论的其他器件:TCA9511A

您好:

有关 TCA4311芯片的使用、我想向您咨询。 如下图所示、如果我想进行热插拔、我的 PSU PMBus 应该连接到芯片中还是从芯片中连接出来?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    请注意、您可能需要改用 TCA4311A、这是一种引脚对引脚的替代方案、集成了一些改进功能。  但是、对于这两个器件、"in"端通常连接到系统中热插拔的部分。  您的方框图对我来说是正确的。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    此外、我们还推出了全新的 TCA9511A 器件采样器件、该器件目前是我们最新的热插拔 I2C 缓冲器、与 TCA4311和 TCA4311A 引脚对引脚兼容。

    另请注意、器件的输入侧不应在电路板部分组装上拉电阻器、而应在背板上组装上拉电阻器。 (如 Max 所指出的那样、内侧是热插件的一侧。) 这有助于在连接到背板之前允许热插拔缓冲器生成1V 预充电电压、并降低浪涌电流。

    谢谢、

    -Bobby