This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:TPD2E001

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845324/tpd2e001-tpd2e001

器件型号:TPD2E001
主题中讨论的其他器件:TPD4E1U06

你(们)好

我想知道 在 Vcc 未通电的情况下该部件的工作情况。

 DM、DP 引脚的最大钳位电压是多少?

2. 即使在 VCC=0v 时也能保证其 ESD 操作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不能保证最大钳位电压不超过数据表中的值。

    我要说的是、ESD 产品系列中有许多器件没有 VCC 引脚、它们的钳位性能记录在各自的数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cameron、

    您能否回答第二个问题: 即使 VCC=0v、也能保证其 ESD 运行?谢谢

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD 操作将起作用、因为二极管将击穿、它将尝试钳制电压。 现在、如果它能够保护您的系统、则会有一个不同的问题、具体取决于 ESD 器件尝试保护什么。

    个人而言、我建议使用我们没有 VCC 引脚的器件之一、例如 TPD4E1U06、它将在无需使用 VCC 引脚的情况下提供高级别保护。

    如需更多信息、请参阅