This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867的 MDIO 地址

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851722/dp83867cs-mdio-address-for-dp83867

器件型号:DP83867CS

大家好、我正在阅读 DP83867的数据表、该数据表显示使用5位地址来区分 PHY。 此外、它还指出、在上电复位时、PHY 会锁存 PHY_ADD 配置引脚以确定地址。 在第37页上、只显示 PHY_ADD0 - PHY_ADD3、它仅为4位、而不是5位。 我在这里错过了什么? 第五位在哪里?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    这是一个拼写错误、很抱歉造成混淆。 DP83867CS 只有 一个4位地址。

    64引脚 DP83867IRPAP 将具有5位地址。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。