This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:电源管理论坛

Guru**** 2906380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851737/tpd4e1u06-power-management-forum

器件型号:TPD4E1U06

你(们)好

我想知道我是否可以使用 TPD4E1U06DBVR 器件来保护连接到5V VBus 线路的电路。  

目前、我将 D+和 D-连接到引脚1和6、将 CC1和 CC2连接到引脚3和4。 如果我将引脚5连接到 VBUS、是否足以提供所需的 IEC 61000-4-2 4级 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该引脚未连接、因此不会提供任何保护。

    我建议在 VBUS 上放置一个 TVS 二极管、因为它会受到比 ESD 更大的瞬态影响。