This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:输入和输出电压电平不匹配

Guru**** 2928230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850576/sn65ept21-input-and-output-voltage-level-mismatch

器件型号:SN65EPT21

你(们)好

我计划将  SN65EPT21DGK 用于 PECL 到 TTL 的转换。 但数据表规格让我感到困惑。

数据表的标题为 PECL 至 TTL、但封装和引脚功能表显示了 LVPECL 至 LVTTL。 此外、电气特性表显示了输入端的 LVPECL 电平。

请澄清。

此致

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对上述问题进行了小幅修正。 我的要求是 PECL 到 LVTTL。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该在 PECL 至 LVTTL 之间工作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    标题和符号表示名称之间不匹配的技术原因是什么?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL 为5V、LVTTL 为3.3V。 标题"3.3V 差分 PECL/LVDSto TTLTranslator"直至正确。