This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE504:与 x4通道 PCIe 接口连接

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846184/sn65lvpe504-connection-with-x4-lane-pcie-interface

器件型号:SN65LVPE504

您好!

我有一个 PCIe x4通道接口、一个 Molex x4通道 PCIe 连接器和一个 SN65LVPE504。

如何连接这三个组件?

感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../745460401_5F00_sd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65LVPE504是一款4通道器件。  要完全实现、需要使用4通道 PCIe 链路2器件。

    根复合体-> LVPE504 -> 端点

    根复合体<- LVPE504 <- 端点

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    PCIe TX (x4)-> LVPE504 (RX 引脚?) 和输出、->我的连接器(RX)、

    PCIe RX (x4)<- LVPE504 (RX 引脚?) 和输出<-我的连接器(TX)、

    我很困惑、因为 LVPE504输入引脚名称是 RX?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    命名规则可能会令人困惑。  对于 PCIe、最好从大多数 PCIe 链路中的 CEM 连接器规格开始。  对于此连接器 、使用以下约定。

    PETpx 和 PETnx 引脚(连接器的发送器差分对)必须连接到系统板上的 PCI Express 发送器差分对、以及 插卡上的 PCI Express 接收器差分对。

    PERpx 和 PERnx 引脚(连接器的接收器差分对)应连接至系统板上的 PCI Express 接收器差分对、以及附加卡上的 PCI ExpressTransmitter 差分对。

    下图显示了这种情况、其中一个不同的4通道 PCIe 转接驱动器连接到插卡上的 CEM 连接器。  绿色框突出显示的信号连接至插卡上的 CEM 金手指


     

    此致、

    Lee

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的帮助。 我的 PCIe 通道 Gen2 (5Gbps)、因为我不使用 CEM 连接器、对我来说不是必需的。

    我的系统具有 x4通道 PCIe 信号这表示信号进入 Molex x4通道连接器、此连接器连接 x4 PCIe 电缆、此电缆的末端连接主板此主板具有相同的 Molex 连接器  

    该连接器信号会传输到 PCIe 卡边缘连接器。 我只想将我的信号和连接器侧连接在一起。  

    我知道

    PCIe Tx --> SN65LVPE504 --> Molex 连接器 Rx

    Molex 连接器 Tx --> SN65LVPE504 --> PCIe Rx  

    对吧? 其他信号(不在绿色框内)代表我的 PCIe 通道? 使用 x4电缆连接器添加卡部件访问。 (https://www.onestopsystems.com/product/pcie-x4-cable)

    我还有另外一个问题需要解决、我看到上面的葡萄、您没有使用交流耦合电容器、我在 SN65LVPE504的数据表中没有看到交流耦合值。

    此链接建议设计中需要220nF 电容器?

    https://community.nxp.com/thread/463277

    我应该在设计中使用交流耦合电容器吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绿色框中的信号连接到计算机。  不在绿色框中的 PER 和 PET 信号连接到系统端点。  在我的例子中、它是 SSD。

    220nF 电容器未显示在这个小图片中、但它们包含在原理图设计中。  在大多数 PCIe 系统中、您应该在电路板的 Tx 输出上包含交流耦合电容器。  Rx 输入应该已经在系统中的另一个板上具有交流耦合、例如主板或 SSD。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我可以理解你的答复,但我的问题与你的答复无关。 在我的系统上、我只有 x4通道 PCIe、SN65LVPE504和 PCIe x4 Molex 连接器。  

    我想连接这三个组件。 左侧和右侧具有相同的连接?  

    我搜索了 SN65LVPE504的最大交流耦合值数据表、如下所示。 我可以使用200nF 电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上行连接器-连接到4x 电缆时、Tx 引脚或信号应连接到转接驱动器输入。 连接器 Rx 引脚或信号应连接到转接驱动器 Tx 引脚。  这些信号上应该有0.22uF 的耦合电容器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我完成了下面的设计。

    是否有任何错误?

    我想将 SN65LVPE504RUAR 用于单通道 PCIe。 未使用引脚的信息。

    我该如何处理未使用的引脚?

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更新了图片中的信号流。  通常、对于 PCIe 信号、只需在转接驱动器 Tx 输出上放置电容器。

    未使用的输入和输出可保持悬空。

    此致、

    Lee