您好!
我有一个 PCIe x4通道接口、一个 Molex x4通道 PCIe 连接器和一个 SN65LVPE504。
如何连接这三个组件?
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个 PCIe x4通道接口、一个 Molex x4通道 PCIe 连接器和一个 SN65LVPE504。
如何连接这三个组件?
感谢您的帮助。
您好!
命名规则可能会令人困惑。 对于 PCIe、最好从大多数 PCIe 链路中的 CEM 连接器规格开始。 对于此连接器 、使用以下约定。
PETpx 和 PETnx 引脚(连接器的发送器差分对)必须连接到系统板上的 PCI Express 发送器差分对、以及 插卡上的 PCI Express 接收器差分对。
PERpx 和 PERnx 引脚(连接器的接收器差分对)应连接至系统板上的 PCI Express 接收器差分对、以及附加卡上的 PCI ExpressTransmitter 差分对。
下图显示了这种情况、其中一个不同的4通道 PCIe 转接驱动器连接到插卡上的 CEM 连接器。 绿色框突出显示的信号连接至插卡上的 CEM 金手指
此致、
Lee
您好、Lee、
感谢您的帮助。 我的 PCIe 通道 Gen2 (5Gbps)、因为我不使用 CEM 连接器、对我来说不是必需的。
我的系统具有 x4通道 PCIe 信号这表示信号进入 Molex x4通道连接器、此连接器连接 x4 PCIe 电缆、此电缆的末端连接主板此主板具有相同的 Molex 连接器
该连接器信号会传输到 PCIe 卡边缘连接器。 我只想将我的信号和连接器侧连接在一起。
我知道
PCIe Tx --> SN65LVPE504 --> Molex 连接器 Rx
Molex 连接器 Tx --> SN65LVPE504 --> PCIe Rx
对吧? 其他信号(不在绿色框内)代表我的 PCIe 通道? 使用 x4电缆连接器添加卡部件访问。 (https://www.onestopsystems.com/product/pcie-x4-cable)
我还有另外一个问题需要解决、我看到上面的葡萄、您没有使用交流耦合电容器、我在 SN65LVPE504的数据表中没有看到交流耦合值。
此链接建议设计中需要220nF 电容器?
https://community.nxp.com/thread/463277
我应该在设计中使用交流耦合电容器吗?
此致。
您好!
绿色框中的信号连接到计算机。 不在绿色框中的 PER 和 PET 信号连接到系统端点。 在我的例子中、它是 SSD。
220nF 电容器未显示在这个小图片中、但它们包含在原理图设计中。 在大多数 PCIe 系统中、您应该在电路板的 Tx 输出上包含交流耦合电容器。 Rx 输入应该已经在系统中的另一个板上具有交流耦合、例如主板或 SSD。
此致、
Lee