This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:带 QSFP 连接器的 DS280DF810EVM

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280DF810EVM, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850853/ds280df810-ds280df810evm-with-qsfp-connectors

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其它部件:、 DS280BR810

您好!

我需要找到一种解决方案来重定时100G 以太网信号、DS280DF810似乎是一个不错的选择。

我们希望使用 QSFP 连接器在 DS280DF810EVM 上测试重定时器、但此板中唯一可用的接口是 Huber-Suhner 电缆组件。 因此、我正在考虑 DS280BR810参考设计卡、它具有2个 QSFP 连接器、但您没有它可供销售。

设置此测试的最佳选项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以选择以下选项:

    • 与 CM 合作使用 TI 的 PCB 布局和可通过 TI.com 下载的输出文件来构建 DS280xx810 QSFP28参考设计板。 该板可装配您从 TI 订购的 DS280DF810重定时器器件
    • 从多层供应商处购买两块 QSFP28模块合规板。 然后、您可以使用这些模块合规板来设置 TI 重定时器 EVM 板的光缆或铜缆链路测试

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rodrigo、我正在考虑 QSFP28模块合规性板的第二个选项、此器件型号是否起作用?、  

    ML4020-M-SMPM (QSFP28主机 -四路小型28、分接 https://multilaneinc.com/product/ml4020-m-smpm/)

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所想到的模块合规性板类似于以下链接:

    https://multilaneinc.com/product/ml4041-k/

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师