This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:针对 DSI86的 E-DP SI 测试

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849831/sn65dsi86-e-dp-si-test-for-dsi86

器件型号:SN65DSI86

你(们)好

            如何测试 DSI86的 e-DP 信号? 我们是否需要对此测试进行特殊设置?

我们使用"DisplayPortApplet 工具"获取用于测试的 e-DP。 但 DSI86是 mipi 至 e-DP。

我们是如何测试 e-DP 信号的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

    假设使用 KeySight 示波器、您应该能够自动测试 eDP:  

    或者、在合规性测试软件提示后、您必须使用 I2C 手动写入 SN65DSI86。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

       您 是否已手动写入 SN65DSI86 SOP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

      如果不支持自动合规性测试、则必须使用 I2C 在合规性测试软件提示后手动写入 SN65DSI86。

    谢谢

    David