This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:在测试我的 ZCU102评估板时、IP 需要一个选项来让 PHY 增加2ns 的 TX 偏斜

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851682/dp83869evm-in-testing-my-zcu102-eval-board-the-ip-need-an-option-to-have-2ns-tx-skew-add-by-phy

器件型号:DP83869EVM

大家好:

我想知道在我的案例中、是否可以通过 PHY 添加2ns 偏斜。 或者、我必须确定其他因素以添加偏斜

谢谢、
CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、

    假设您在1000M RGMII 模式下运行、有一种方法可以配置发送/接收延迟。

    有关启用和配置此延迟的更多信息、请参阅数据表(">www.ti.com/.../dp83869hm.pdf)的"9.4.4.2 1000Mbps 模式时序"部分。

    谢谢、

    Vibhu