This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:请求提供 TPS65982固件映像信息

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851159/tps65982-tps65982-firmware-image-information-request

器件型号:TPS65982
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460
  1. 在 TPS6582数据表图79中、 从65892到 HD3SS460的控制 是65892-HD3SS460 (GPIO_0->AMSEL、DEBUG_2->POL、GPIO_3->EN)。 在 TI EVA 设计 tidrn40.pdf 中、它使用的是65892-HD3SS460 (GPIO_0->AMSEL、GPIO_2->POL、GPIO_1->EN)。 那么,我们如何选择与“65892-HD3SS460 (GPIO_0->AMSEL、DEBUG_2->POL、GPIO_3->EN)”映射相匹配的正确固件? 或者我们的软件团队需要修改源代码并重新编译以匹配此硬件映射?
  2. 您是否有任何信息可供我们的软件团队指导他们如何将 TI 固件编译到我们的 MCU/SOC 中? (在本例中、我们使用具有 ARM 内核的 Xilinx Ultra-Plus Zynq SOC、我们的软件团队是否需要将 TI 映像编译到其操作系统中并通过65892 I2C 从设备下载映像? 或其他方法来简化此过程?)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您参考的 TI 设计使用的是 HD3SS460与 TPS65986、而不是 TPS65982。 也是 TI 设计原理图中连接的各种其他器件、因此您可以根据应用需求选择 GPIO。 如果您使用的是 TPS65982、则数据表建议适用于 HD3SS460的 GPIO 配置、因此我建议遵循数据表中的设置、除非您计划将其用于与 TI 设计所示完全相同的扩展坞应用。

    2.这是一个可用于通过 I2C 对配置进行编程的选项。 但是、您也可以通过 SPI 闪存对配置进行编程、作为另一个选项。 除数据表外、我还建议阅读和浏览《TPS65892固件用户指南》、《主机技术参考手册》和 《通过 I2C 从嵌入式控制器更新固件》应用手册。 您可以在下面找到这些文档的链接。

    固件用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvuah7b/slvuah7b.pdf

    主机技术参考手册: https://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf

    通过 I2C 更新固件应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva783a/slva783a.pdf

    谢谢、

    哈里