This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410EVM:参考时钟设计

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125DF410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851337/ds125df410evm-reference-clock-design

器件型号:DS125DF410EVM
主题中讨论的其他器件:DS125DF410

您好!

我目前正在设计一个包含 DS125DF410的电路。 我在 EVB 数据表中注意 到基准振荡器 OUT 引脚上有一个分压器和一个串联电容

我找不到有关该电路的任何信息。 我是否应该在设计中实施此功能?

谢谢、

Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    最好重复 DS125DF410EVM 原理图建议。 此电路的目的是对电压进行偏置、使其对基准时钟进行调节、使其最适合器件。 遵循此指南是一个良好的设计实践。

    此致、Nasser