This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:信号检测功能与 Squelch 功能相同

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851002/ds80pci402-signal-detect-feature-is-the-same-as-squelch-feature

器件型号:DS80PCI402

大家好、

我的客户正在使用电光转换模块评估 DS80PCI402、因为电路板之间的通信是光纤电缆。
由于来自 I/O 模块的输出差分信号在启动时逐渐增加、并且系统在启动时可能会导致 PCI Express 通信错误。
如果 DS80PCI402具有降噪功能、则在输入信号电平低于阈值电平时无法输出信号、他们认为。
DS80PCI402具有信号检测功能、并且信号检测阈值电平是可编程的。
信号检测功能是否可用作他们请求的降噪功能?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koshi -

    Squelch 功能需要哪些阈值?

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davor-San:

    它们还没有 Squelch 功能所需的阈值。  
     DS80PCI402 具有信号检测功能、并且信号检测阈值电平是可编程的。
    信号检测功能是否可用作他们请求的降噪功能?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koshi -

    我们需要知道所需的阈值和链路数据速率、以确定是否可以将信号检测功能用作降噪功能。   通常、DS80PCI402信号检测阈值可调节得足够高、以便在高达2Gbps 的数据速率下用作静噪功能。  在较高的数据速率下、阈值可能太低、无法对 Squelch 函数生效。

    此致、

    Davor