This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:功耗预留

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851611/tusb8020b-power-consumption-reservation

器件型号:TUSB8020B

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们将使用 TUSB8020。

我们要确认功耗预留是否合理、或者是否需要注意任何事项?  

请检查一下。

μ@功能块

@保留红色框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    这是在该用例期间集线器的功耗。  请注意、如果连接了总线供电设备、如果启用电池充电、它们在电压为5V 时的功耗可能高达900mA @ 5V 或1.5V A。  这是每个端口的预算。

    此致、

    JMMN