This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS96F175MQML:冷备用

Guru**** 2956960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850781/ds96f175mqml-cold-sparing

器件型号:DS96F175MQML
主题中讨论的其他器件:DS16F95

团队好、我们希望就客户的请求寻求帮助。

DS96F175四路差动接收器是否冷备用? 特别是当 Vcc=0时 I/O 是否处于高阻抗状态。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    未为此指定该值。   但是、让我与 Kirby 联系、看看他是否有任何其他数据。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    该器件未针对 Vcc=0情况进行指定和测试。

    不过、我已经做了一些研究、发现 DS16F95和 DS96F175M 之间的输入通道几乎完全相同。

    DS16F95有点冷稀疏。  

    输入结构可以为 VCC 轨供电、因此在这种情况下、VCC 应在断电时具有低阻抗、以防止 VCC 从输入端反向偏置。  这不是高阻抗、但应呈现与上电时相同的阻抗。  冷备用设备将在总线上产生负载。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水