This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1015:能否告诉我任何 TVS 二极管来保护 TIOS1015免受浪涌影响

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1015, TVS3300, TIOS101, TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849413/tios1015-could-you-tell-me-any-tvs-diode-to-protect-tios1015-from-surge

器件型号:TIOS1015
主题中讨论的其他器件: TVS3300TIOS101TIOL111

 我的一位客户正在为其下一个产品评估 TIOS1015。

 器件功能  对于其系统来说没有问题。 但当器件   对 VCC-GND 进行浪涌测试时、器件在没有任何 TVS 二极管匹配的情况下损坏。 (浪涌电压约为500V)

 他们知道   、必须在 VCC-GND 或 VCC-OUT/OUT-GND 之间连接任何 TVS 二极管、或两者之间连接以避免发生断点。 他们对 TIOS1015的 TVS 有以下几个问题。

 问题1. 通常、信号之间应将 TVS 二极管连接在何处?  它是否介于 VCC-GND 之间? VCC-OUT? OUT-GND? 还是全部?

 问题2. TI 的 TVS 二极管对 TIOS1015有效吗? 请告诉我 TVS 器件型号?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    通常、将 TVS 二极管放置在与电路板相连的引脚上就足够了、这通常是 VCC、OUT 和 GND。  如果 VCC_OUT 连接到电路板上的电路或负载、并且会暴露于外部浪涌瞬变源、则也可以在这些引脚上添加二极管。  但通常 VCC_OUT 仅在电路板上本地使用、而 VCC、OUT 和 GND 引脚是唯一需要保护的引脚。

    在 VCC 和 GND 之间以及 OUT 和 GND 之间放置 TVS 二极管是典型的情况。  有多种二极管可供使用、但我将参考 TIDA-01478 TI 设计、该设计使用 TIOL111和 TIOS101以及可选 TVS 二极管来增强浪涌保护。  此设计使用了 SMAJ30CA。  还有一些其他设计尝试使用 TI 的 TVS3300、但我们发现它有一些问题、不建议使用它。  我不知道当前 TI 组件已证明可用于此应用。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Jonathan、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。