This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:接口论坛

Guru**** 2541190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851164/tfp410-interface-forum

器件型号:TFP410

你好

是否给出了有关如何计算所选电阻器的输出电压摆幅的公式?

如果 RTFADJ 在 DVI 应用程序中浮动、会发生什么情况?

谢谢问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请参阅数据表中的图6、了解 RFTADJ 与摆幅的关系。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K Anyiam

    此图中有一个拼写错误:

    该电阻器的名称是 RFTDAJ、而不是 RFTADJ。

    我知道、没有任何理由可以俯瞰这座 Grafik。 )

    感谢您的回答。