This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:其他封装信息

Guru**** 2504205 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1401, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851033/tvs3301-additional-package-information

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件:TVS1401

你好

 

我的客户询问 TVS1401和 TVS3301的一些其他封装信息。

 

Q1)

下图中的“Q1”是否与“DIM A”相同?

 

Q2)

对于两个 Q2参数、0.23和0.65、您能否告诉我最小值和最大值?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    对于问题1、尺寸 A 可以应用于封装的两侧、正如您在圆圈中所示。 对于问题2、我们没有现成的最小/最大变化。 这样做的原因是、您圈出的引脚以电气方式连接到电源板、因此即使它们已连接、器件也不会出现任何性能问题。 您能否告诉我您为什么需要布局设计中的最小/最大规格?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的回复。
    关于提及 A、哪一项适用于该封装 OPT1或 OPT2?
    我已将此问题发布到以下问题、但我尚未收到答案。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/849447

    此致、
    OBA