This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306电平转换器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851340/pca9306-pca9306-level-shifter

器件型号:PCA9306

大家好、团队、

我的客户希望使用该 PCA9306电平转换器。

我想了解每侧可以连接多少个组件? 有限制吗?

我在 TI 的参考文献中看到 设计中连接了多个组件、但我只想确保:

请提前告知我们。

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    器件本身不会施加特定的限制、但根据 I2C 标准限制、总负载电容(包括两侧的元件)不应超过400pF。 如果您需要支持更高的电容、则可以考虑使用缓冲电平转换器。

    此致、

    最大