This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:需要 Rth (JC)规范 MAX3243EIDBR

Guru**** 2927870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847726/max3243e-need-rth-jc-specification-max3243eidbr

器件型号:MAX3243E

您好、Sirs、

作为标题、您是否会告知 MAX3243EIDBR 的 Rth (JC)规格?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年10月15日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已请求此信息、并将在准备就绪后通知您。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您是否会告知数据的目标计划? 客户现在正在追逐我们。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年10月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很抱歉耽误你的时间。  

    Theta JC 为 26.7

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Eric、Wayne Chen