This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:与 DS125BR820数据表的表7有关的 EEPROM 问题

Guru**** 2511765 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850558/ds125br820-eeprom-questions-regarding-to-table-7-of-ds125br820-datasheet

器件型号:DS125BR820

尊敬的先生/女士:

我使用 DS125BR820的4来传输 PCIe x 16接口。 我计划使用 EEPROM 为所有4 个 DS125BR820加载所有寄存器值。 在阅读表7时、我没有收到该表中的所有注释、仍然无法从表6或第17页的示例中获得任何线索:

:2000000000001000000407002FAD4002FAD4002FAD4002FAD409805F5A8005A8005F5AD0
:200020008005F5A80000545400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F6
:200060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080
:200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060
2000A00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040
:2000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020
2000E00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
:200040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A0

是否有任何更详细的示例或应用手册用于定义每个地址的 EEPROM 数据。 我从 STMicroelectronics (EEPROM 4K I2C 1MHz 8SO)中选择 M24C04-DRMN8TP/K 作为 EEPROM。 这是0xA0地址要求的好选择吗?

顺便说一下、在数据表的第17页上。 我不明白为什么:

–U1:AD[3:0]= 0000 = 0xB0、   
–U2:AD[3:0]= 0001 = 0xB2 ( 如果这是0xB1)
–U3:AD[3:0]= 0010 = 0xB4 ( 如果这是0xB2)
–U4:AD[3:0]= 0011 = 0xB6, (如果这是0xB3)

感谢您的宝贵时间。  

 

BR、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我将调查并告诉您几天。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我从应用手册中找到了自己的答案。 请随意关闭此主题。