This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:输入交换

Guru**** 2954150 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851049/ds25cp104a-input-swapping

器件型号:DS25CP104A

大家好、团队、

我的客户想知道、当交换正负输入时、DS25CP104A 是否可以以相同的方式使用。 他计划为 TX 和 RX 构建具有通用 PCB 模式的系统。 它会交换正负输入。 我的客户问题是导致数据更改还是特征退化。您能回答我的客户的问题吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-san 问候语

    我假设您的客户计划交换输入和输出的极性。 由于我们在 RX 和 TX 上交换数据极性、因此不会出现任何降级或其他负面影响。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Itoh