This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:建议使用器件替换 OZ8844DT

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850944/tpd4e02b04-q1-to-recommend-device-replace-aoz8844dt

器件型号:TPD4E02B04-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD4E02B04

团队、

 

我们在客户的电路板中发现了一个4通道 TVS 二极管机会。

 

他们正在使用大量的 AOZ8844DT、这是他们标牌板中的超低电容4通道 TVS 二极管。

您能否帮助推荐合适的器件来更换 AOZ8844DT?

  • P2P 更好、但没有必要。

  • HBM 应高于8kV。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有低电容的最佳器件是 TPD4E02B04