This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:功耗

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851199/tca9800-power-consumption

器件型号:TCA9800

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户想知道如何计算 TCA9800的功耗(静态和动态)、您能共享计算吗?

期待您的回应。

谢谢、此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两侧均为高电平时:

    待机期间,功耗可通过 P = I*V 计算,其中 I 是总待机电流,V 是工作电压。

    示例1典型值:当 VccA=VccB=1.8V 时、总待机电流为18uA。 P = 18uA*1.8V 或32.4uW

    示例2典型值:VccA=2.5V、VccB=3.6V、VccA 和 VccB 的总待机电流分别为0.2uA 和24uA。 总功率为=(2.5V*0.2uA+3.6V*24uA)=86.9uW

    --------------------

    对于"动态"(当一侧驱动低电平时):

    最坏的情况发生在 A 侧被驱动时、因为 B 侧有自己的电流源、它必须灌入该电流源、我们可以假设 B 侧没有外部上拉电阻器。 大部分功率将通过 FET 的 RDSON。 我们将使用 P =(V^2)/Rdson 来提供此处的功耗。 B 侧电流源的最坏情况 IOL 为0.54mA (典型值) x 1.25%(容差)= 0.675mA。 RDSon = 0.22V/0.54mA = 407 Ω。

    来自 B 侧 FET 的功率=(0.26V)^2/407 = 166uW。 回想一下、这是针对一个通道的、我们有两个通道(SDAB 和 SCLB)、因此我们应该将其乘以2。

    2*166uW=332uW.

    无论 VccB 是1.8V 还是3.6V、都将使用该值、因为电流源和 Rdson 不应改变。

    最大时的 ICCB 电流约为1.6mA、我们计算出每通道的电流约为0.675mA (我们有两个通道)、因此差异将为我们提供器件其余部分的功率。 1.6mA-2*(0.675mA)= 0.25mA。 因此、我假设我们可以使用0.25mA 与 电源电压进行比较。 因此、如果 VccB 为2.5V、那么我们将得到大约2.5V*250uA = 625uW。

    B 侧的总功率约为1mW (625uW+332uW)。

    侧电流应远低于1mW、如果我们确实计算它、它可能不会产生太大的影响。

    -Bobby