This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:SNI 模式下主机计算机中的 TX 错误

Guru**** 2949000 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846742/dp83848c-tx-error-in-host-computer-in-sni-mode

器件型号:DP83848C
主题中讨论的其他器件: DP83848I

您好!

我将定制以太网板设计为:

1)主机:MPC860/NXP

2)以太网 PHY:DP83848C

  -MAC 接口模式:10Mb SNI 模式

在链路关闭条件下、从 MPC860 ping 其他 PC 正常、

但 在链路断开和链路打开之后 、MPC860不能正常发送 TX 信号。

为了分析故障条件、我在 DP83848C 中测量了 TX_CLK 信号。

在正常情况下、连接、TX_CLK 为10MHz。

之后、当链路更改为 Link-Off 时、TX_CLK 更改为25MHz。

因此、25MHz 的 TX_CLK 置位到 MPC 860中、 设置为10Mbps 的速度。

在 DP83848C 的 SNI 模式下是否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位后再次建立链路时会发生什么情况? TX_CLK 是否返回10MHz。

    "之后、当链路更改为 Link-Off 时、TX_CLK 更改为25MHz。" 这是如何发生的、您能详细说明一下吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板配置如下:

    MPC860 -- DP83848I --变压器--以太网连接器---- PC

    DP83848I 设置为10Mb SNI 模式 (MII_MODE = 1、SNI_MODE = 1)

    TX_CLK 输出的值由 DP83848I 链路状态本身进行更改。

    当 DP83848I 处于链路开启状态(以太网连接器与 PC 相连)时、TX_CLK 输出为10MHz。

    如果 DP83848I 处于链路关闭状态(以太网连接器与 PC 断开连接)、则 TX_CLK 输出始终为25MHz。

    您的问题:重置后再次建立链路时会发生什么情况? TX_CLK 是否返回10MHz。

    是的、由于 DP83848I 的链路状态为 ON、TX_CLK 返回10MHz。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回答我的问题。 当连接器断开时、您能否检查寄存器状态以查看 PHY 是否仍处于 SNI 模式?

    -Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在定制板中、需要3个以太网端口。

    因此、由于 MPC860中缺少可用引脚、DP83848I MDC/MDIO 未连接到 CPU MPC860。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我提供以下信息。 如果没有 MDIO 接口、则很难继续调试。

    1) 1)您如何确定链路已关闭?

    2) 2)您能否配置到 MII 接口以检查它是否正常工作? 这将有助于进一步缩小问题的范围。

    3) 3)是否在所有3个以太网端口上都看到问题?

    请提供您认为重要的配置的任何其他信息。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在关闭此主题、请在有新信息时重新打开一个新主题。

    谢谢、

    Vibhu